Navigati prin intrebarile frecvente

Care este cantitatea de caldura ce poate fi disipata cand convertizorul Altivar 61 este starea "Ready" .

Published date: 05 martie 2020

Cantitatea de caldura ce poate fi disipata cand convertizorul Altivar 61 este in starea "Ready" (RDY - convertizorul este pornit, dar motorul inca nu merge) depinde de marimea convertizorului si de configuratia hardware-ului folosit si anume carduri optionale (cardul encoder, cardul de controller inside...). 
Considerand 2 carduri optionale (2 * 3.25W) si 1 card encoder (4.25W) caldura disipata este intre 34W si 53 W pentru convertizorul Altivar 61  de pana la 18.5 KW.
 
Pentru cel mai mare convertizor Altivar 61,  maximul cantitatii de caldura ce poate fi disipata este de 100W.
.

A fost aceasta de ajutor?

Ce putem face pentru a îmbunătăți informațiile?

Nu gasiti ce cautati?

Contactati Centrul Suport Clienti daca aveti intrebari, daca aveti nevoie de mai multe detalii sau de asistenta tehnica.