Navigati prin intrebarile frecvente

Care este timpul de bootare la un convertizor Altivar61/71 dupa conectarea alimentarii.

Published date: 10 martie 2020

Timpul de bootare la un convertizor Altivar61/71 dupa conectarea alimentarii este de aproximativ 2 secunde. 

In acest timp, in interiorul convertizorului se desfasoara urmatoarele procese:
 
1. Se incarca condensatorii.
2. Se initializeaza sursa interna de tensiune.
3. Se initializeaza microprocesorul.
4. Se citeste EEPROM.
5. Se sincronizeaza microprocesoarele.

A fost aceasta de ajutor?

Ce putem face pentru a îmbunătăți informațiile?

Nu gasiti ce cautati?

Contactati Centrul Suport Clienti daca aveti intrebari, daca aveti nevoie de mai multe detalii sau de asistenta tehnica.