Gestionarea pieselor de schimb si anticiparea inlocuirii acestora vor asigura un echipament utilizabil pe termen lung, care ofera valoare timp de-a lungul anilor.
Descoperiti cum va putem asista pentru a va optimiza gestionarea pieselor de schimb pentru posibilitati de reparare imbunatatite si o longevitate optimizata a produselor.

Echipamentul dvs. a fost proiectat pentru a va indeplini cerintele. Datorita bazei noastre de date privind piesele de schimb, putem livra piesele de schimb potrivite echipamentului dvs. si le putem pune la dispozitie la fata locului inainte de producerea unei urgente, atat pentru produse comercializate, cat si pentru cele care nu se mai fabrica, inclusiv pentru gamele mostenite.
Simplificarea gestionarii pieselor de schimb
Am prefera sa nu existe niciodata ceva in neregula cu echipamentul dvs., dar ne face placere sa avem ocazia de a-l repara furnizand rapid piesele de schimb adecvate care se potrivesc perfect produsului dvs.
Identificare usoara
O mai mare disponibilitate a pieselor de schimb originale
Toate piesele de schimb sunt livrate cu garantia producatorului
Posibilitati de reparare imbunatatite

Putem face asta pentru dvs. cu unul dintre planurile noastre de intretinere in functie de stare.
De la asistenta esentiala la cea mai avansata expertiza, planurile de servicii EcoStruxure™ reprezinta un set de contracte de servicii personalizate care combina puterea platformei EcoStruxure cu consultanta de la distanta si intretinerea de la fata locului si dinamica.
Gasiti piese de schimb
Un acces imbunatatit la piesele de schimb originale de la Schneider Electric va ofera o posibilitate mai extinsa de a opta pentru o reparatie, pentru a evita perioadele de inactivitate extinse.
Total articole: 18

Contactoare TeSys D
Contactoare TeSys DContactoare si contactoare-inversoare

Contactori TeSys F
Contactori TeSys FContactori 55kW-450kW

Contactoare TeSys Giga
Contactoare TeSys GigaContactoare pentru controlul motoarelor de pana la 800A (40kW / 400V)

Relee de protectie TeSys Giga
Relee de protectie TeSys GigaRelee electronice pentru protectia motoarelor de pana la 630A (32kW /400 V)

Easy TeSys
Easy TeSysContactoare de pana la 630A pentru aplicatii AC3 (335 kW/ 400 V) si 1000 A pentru aplicatii AC1

Demaroare motor si echipamente in cofrete
Demaroare motor si echipamente in cofreteDemaroare motor si echipamente in cofrete

EasyPact CVS
EasyPact CVSIntreruptoare automate in carcasa turnata de la 16 la 630 A, reglabile.

MasterPact NT
MasterPact NTIntreruptoare automate de la 630 la 1600 A

MasterPact NW
MasterPact NWIntreruptoare automate de la 800 la 6300 A

MasterPact DC
MasterPact DCIntreruptoare automate pentru protectia liniilor sub tensiune, pana la 4000 A

MasterPact MTZ
MasterPact MTZIntreruptoare automate de putere - de la 630A la 6300A

ComPacT NS
ComPacT NSIntreruptoare automate de la 630 la 1600A

ComPacT NSXm, noua generatie
ComPacT NSXm, noua generatieIntreruptoare automate pana la 160A

ComPacT NSX, noua generatie
ComPacT NSX, noua generatieIntreruptoare automate pana la 630A

Celule modulare SM6-24
Celule modulare SM6-24Celule modulare de 24 kV

Altivar 71
Altivar 71Variatoare de viteza pentru aplicatii complexe 0,37 - 630 kW

Altivar 12
Altivar 12Variator de viteza pentru masini industriale si aplicatii simple cu puteri de la 0.18 la 4kW

Altistart 48
Altistart 48Demaroare progresive pentru pompe si ventilatoare 4kW la 1200kW
Nu ati gasit ceea ce cautati?
Nicio problema, va putem identifica usor si rapid piesele de schimb si va putem oferi asistenta.
Printr-un proces facil de inregistrare in 3 pasi, puteti primi un raport personalizat gratuit care ofera o evaluare initiala a gradului de invechire a produselor instalate, subliniind in acelasi timp masurile cheie pe care le puteti lua pentru a va moderniza sau intretine sistemele si pentru a minimiza riscurile.
Aveti nevoie de ajutor?
Selector de produse
Gasiti rapid si usor produsele si accesoriile potrivite pentru aplicatiile dvs.
Obtineti o oferta
Lansati solicitarea dumneavoastra de vanzari si veti fi contactat de un expert.
De unde pot cumpara produsele?
Gasiti cu usurinta cel mai apropiat distribuitor Schneider Electric din zona dumneavoastra.
Centru suport clienti
Gasiti resurse de asistenta pentru toate nevoile dumneavoastra, intr-un singur loc.
Cum poate gestionarea specializata a pieselor de schimb sa asigure inlocuiri cu produse originale, posibilitatea de reparare si longevitatea echipamentelor cu operatiuni sustenabile si timp maxim de functionare?
Schneider Electric ofera expertiza necesara in gestionarea pieselor de schimb pentru a va asigura ca beneficiati de piese de schimb de calitate si durabile care se potrivesc perfect echipamentului dvs. de distributie a energiei electrice. Aceasta ajuta la imbunatatirea gestionarii activelor, optimizarea infrastructurii de alimentare electrica, prevenirea perioadelor de inactivitate, maximizarea rezistentei si contribuie la obiectivele de sustenabilitate. In calitate de lider in tehnologia industriala si de partener IoT de incredere, cu experienta vasta in gestionarea energiei si automatizari, Schneider Electric ofera gestionarea optimizata a pieselor de schimb, care va sustine strategia de intretinere. Va putem ajuta sa anticipati inlocuirile, sa asigurati posibilitati imbunatatite de reparare si sa oferiti valoare de lunga durata. Baza noastra de date privind piesele de schimb va ajuta sa gasiti piesele de schimb originale necesare la momentul potrivit, pe baza starii si a rolului esential al echipamentelor si cu garantia producatorului pentru liniste sufleteasca. Descoperiti planurile de servicii EcoStruxure, un set de contracte de servicii personalizate care va sustin strategia de intretinere prin combinarea puterii platformei EcoStruxure, a consultantei de la distanta sau de la fata locului si a intretinerii dinamice a echipamentelor. Explorati modul in care accesul online la piesele de schimb de la Schneider Electric le ofera clientilor nostri posibilitatea de a identifica usor si rapid piesele de schimb conform specificatiilor necesare si le permite sa ia decizii bune, tactice si strategice de intretinere. Schneider Electric va permite sa solicitati informatii online si ofera acces la reprezentantii locali de vanzari pentru a economisi timp si a mentine continuitatea pentru o gestionare eficienta a pieselor de schimb.