Solutii inteligente de pompare
Sisteme de automatizare a pomparii
Vedeti cum consumul de energie poate fi redus cu 20% si timpul de nefunctionare a pompei cu 25%, cu ajutorul capacitatilor EcoStruxure™ Machine.
Sisteme de pompare eficiente din punct de vedere energetic
Sustinem constructorii de masini OEM cu solutii de automatizare si digitale pentru sisteme de pompare fiabile si sustenabile in infrastructura si cladirile din industrie.
Descoperiti solutiile noastre EcoStruxure pentru aplicatii de pompare
Solutii
Amplificator cu o singura unitate de actionare
Amplificatoarele simple, standardizate, sunt primul pas spre automatizare, indepartandu-se de arhitecturile de releu traditionale. Amplificatoarele cu o singura unitate de actionare pot fi utilizate in modurile cu una sau mai multe unitati de actionare.
Solutii
Amplificator cu mai multe unitati
Solutie puternica pentru amplificatoare cu pompe multiple, care necesita flexibilitate si scalabilitate maxima, alaturi de un nivel ridicat de functionalitate. Aceasta solutie permite un sistem eficient din punct de vedere energetic, care asigura un nivel mai mare de protectie a pompelor.
Informatii despre solutiile de pompare si povestile clientilor
Programul pentru parteneri
Accesati mySchneider
Obtineti acces rapid la cele mai recente instrumente digitale, resurse, servicii pentru afaceri, sesiuni de instruire si programe pentru a va dezvolta si diferentia afacerea pe piata.
Programul pentru parteneri
Impartasiti-va ideile
Continuati discutia cu profesionisti din domeniul automatizarii masinilor in cadrul Comunitatii Schneider Electric Exchange.
Solutii de pompare pregatite pentru viitor
Solutiile noastre de pompare sunt servicii dezvoltate pentru a oferi eficienta ecologica, flexibilitate si rentabilitate pentru toate aplicatiile echipamentelor de pompare. Tehnologiile conectate, concepute pentru a opera in industrie, infrastructura si cladiri, includ monitorizarea sistemului de pompare de la distanta, optimizarea performantei si intretinerea predictiva. Ca urmare, sistemele noastre de control al pompelor permit livrarea unor solutii inteligente si personalizate pentru a spori profitabilitatea afacerii.