EcoStruxure Building Advisor är en uppsättning analytiska övervakningstjänster som möjliggör ökad driftsprestanda och fjärrunderhåll av byggnader. Lösningen ger användbara insikter om fastighetsdriften och identifierar problem och förbättringsområden.
FacilitiesNet.com riktar sig till läsare av tidskrifterna Building Operating Management och Facility Maintenance Decision och besöks av i genomsnitt 135 000 personer som arbetar med fastighetsanläggningar varje månad. Bland annat fastighetsägare, fastighetsdirektörer, driftschefer och underhållsingenjörer. Vision Awards uppmärksammar innovation och excellens i produkter som bidrar till effektiv och lönsam drift och förvaltning av institutionella och kommersiella byggnader i USA.
– Vi är hedrade över att bli uppmärksammade av FacilitiesNet vid 2021 års prisutdelning, säger Manish Kumar, SVP of Digital Buildings, Schneider Electric. EcoStruxure Building Advisor använder den senaste tekniken och säkerställer att anläggnings- och fastighetsförvaltare är utrustade med de mest innovativa verktygen för att förbättra driften av sina byggnader. Tidpunkten för att investera i fastighetsförvaltning har aldrig varit mer kritisk, eftersom ökade krav på och från lagstiftning, energi och invånarnas välbefinnande gör att byggnaders effektivitet och resiliens prioriteras.
– Med implementeringen av EcoStruxure Building Advisor kan anläggnings- och fastighetsförvaltare gå från det konventionella tillvägagångssättet med reaktivt, schemalagt och lokalt underhåll till ett mer effektivt och ändamålsenligt tillvägagångssätt med fjärrstyrt, automatiserat, kontinuerligt övervakat och tillståndsbaserat underhåll. Företagskunder och de som har flera byggnader med olika BMS-system har särskild nytta av Schneider Electrics öppna, BMS-oberoende, digitala tvillingteknik och globala räckvidd för att standardisera anläggningsdrift och underhåll med EcoStruxure Building Advisor, fortsätter Manish Kumar.
Med EcoStruxure Building Advisor kan fastighetsförvaltare agera mer proaktivt och ta databaserade beslut data för att minska underhållskostnaderna, öka värdet på tillgångarna, få nöjdare användare och skapa mer hållbara och energieffektiva byggnader. Baserat på kundernas resultat har Schneider Electric rapporterat en 20-procentig minskning av energikostnader för organisationer som använder EcoStruxure Building Advisor, med över 20 miljoner dollar i kostnadsbesparingar tack vare minskad energianvändning och färre oplanerade underhållskostnader.
Andra fördelar med EcoStruxure Building Advisor:
- Noggrannare analyser, diagnoser och rekommendationer. Med hjälp av en digital tvillingstrategi för VVS-utrustning och VVS-system blir noggrannheten i analysen, den detaljerade diagnosen och rekommendationen av korrigerande åtgärder mycket bättre jämfört med programvara som bygger på mänskliga faktorer. Denna digitala tvilling förbättras kontinuerligt baserat på information från 200 000 HVAC-enheter som är anslutna i åtta olika byggnadskategorier i 20 länder.
- Ökad effektivitet och produktivitet. EcoStruxure Building Advisor har med hjälp av en hybridleveransmodell med fjärrstyrning från VVS-experter och lokala utförandegrupper gjort det möjligt att slutföra över 16 000 uppgifter, vilket har sparat cirka 260 000 timmar för servicetekniker på plats, med identifiering, diagnostisering och begäran om underhåll.
- Förbättrat omdöme från hyresgästerna: EcoStruxure Building Advisor hjälper till att uppnå ISO50001-standarder eller hållbarhetsmål baserat på energieffektivitetsförbättringar och förbättrad luftkvalitet inomhus för att göra byggnader mer hälsosamma för dem som befinner sig i byggnaden.
Byggnader och organisationer inom life science, sjukvård, universitet, kontor, flygplatser och arenor över hela världen använder EcoStruxure Building Advisor från Schneider Electric för att se till att anläggningar och byggnader är säkra, energieffektiva och hållbara. Boston Scientific, University of Iowa och många andra har lyckats uppfylla hållbarhetsmålen och förbättra inomhusluften för att skapa mer hälsosamma byggnader.
Läs mer
Mer om EcoStruxure Building Advisor från Schneider Electric.