Den nya LED-dimmern från Schneider Electric finns i flera utföranden och kan anslutas både med och utan neutralledare. Dimmers med neutralledare klarar extremt låga belastningar och olika typer av ljuskällor tack vare bakkantsstyrning och gör det dessutom möjligt att vrida ner nästan hela vägen till 0W. En dimmer utan neutralledare har en lägsta belastning på 3W.
– Äntligen kan vi introducera en helt ny LED-dimmer med teknisk precision som gör det möjligt att dra ner ljuset till extremt låg nivå utan att det flimrar, säger Robert Palm, produktchef på Schneider Electric. Det är en unik egenskap som vi är väldigt glada att kunna erbjuda våra kunder.
Schneider Electrics nya LED-dimmer finns i flera färger och modeller för att passa i olika rum och miljöer. För Exxact-serien finns dimmern i vitt, antracit och metallic och för Renova-serien i vitt och svart.
Ytterligare funktioner:
- Dimrar för LED och resistiv belastning, exempelvis glöd- och halogenlampor, klarar belastningar på upp till 200 respektive 370W
- Enheterna är utrustade med vridpotentiometer för att justera minimal och maximal belastningsnivå
- Möjlighet att eftermontera klor i enheterna vilket underlättar installationen vid renoveringar
- Trappomkastning gör det möjligt att kunna tända och släcka lampor på flera olika ställen
Läs mer om produkterna:
Exxact: E-nr 1360752, 1360753 och 1360754
Renova: E-nr 1360758 och 1360759
För ytterligare information, kontakta:
Karolina Blacharska, presskontakt Schneider Electric, 070-282 67 63, karolina.blacharska@se.com