Våra varumärken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Schneider Electric ger sina fem bästa tips för dig som ska köpa elbilsladdare

Antalet elbilar växer snabbt i Sverige och många funderar även på att installera elbilsladdare i hemmet. En laddare är en investering för framtiden och laddaren byts inte ut lika ofta som bilen. Därför är det extra viktigt att välja en laddare som är säker, snabb och har en lång livslängd. Schneider Electric ger dig tipsen för att göra en trygg investering. 

Utvecklingen går hela tiden framåt både vad gäller elbilar och elbilsladdare. Som konsument kan det därför vara svårt att hålla koll på den senaste utvecklingen. För elbilsladdare finns det tydliga säkerhetsföreskrifter och standarder som tillverkare måste leva upp till, detta för att göra det enklare och tryggare som konsument att välja rätt.  

Att skaffa en egen elbilsladdare när man köpt elbil är en investering i säkerhet och trygghet. Det är din egen drivmedelsstation som ska fungera problemfritt året runt samtidigt som den inte får störa elförsörjningen till allt annat som behöver ström i ditt hem. Därför är det bra att vara noggrann när man väljer laddare, säger Daniel Asplund, affärsutvecklare inom eMobility på Schneider Electric.

 

1. Utveckling – vilken modell i ordningen

Tänk på framtiden när du gör ditt val, laddboxen sitter kvar nästa gång du byter bil. Välj en som klarar att leverera 11 kW och har både 1- och 3-fasladdning för att vara framtidssäkrad. Elbilsladdning är fortfarande ganska nytt och laddboxarna utvecklas hela tiden. Om du väljer en uppkopplad laddbox så finns vanligtvis möjlighet till mjukvaruuppdateringar och nya funktioner i takt med tiden.

 

2. Jordfelsbrytaren är livsviktig

Skulle något gå fel så är det jordfelsbrytaren som ska se till att ingen kommer till skada eller att bränder uppstår. Schneider Electrics elbilsladdare EVlink har endera inbyggd eller extern jordfelsbrytare för att du ska kunna välja vad som passar bäst vid er installation. Kom även ihåg att testa jordfelsbrytaren, vi rekommenderar att man testar jordfelsbrytaren två gånger om året.

 

3. Standarder och lagar

Det finns tydligt reglerat vad som gäller för att man ska få sälja elbilsladdare på den svenska marknaden. Standarder som är en typ av miniminivå för vad den ska klara. EVlink från Schneider Electric följer alla standarder som gäller för elbilsladdare i dagsläget och har dessutom ytterligare funktioner och skydd för säkrare laddning, vilket möjliggör ökad livslängd och säkerhet. Vet du inte vilka standarder som gäller så hör med din återförsäljare.

 

4. Testad av tredje part – säkerheten först

När du ska välja elbilsladdare är det viktigt att den har certifikat från tredje part, alltså att ett oberoende test har genomförts av någon annan än företaget som tillverkat produkten. Är du osäker på hur du tar reda på om det finns ett tredjepartscertifikat så fråga din återförsäljare eller kontakta tillverkaren direkt.

 

5. Ta hand om produkten – ta hjälp

På samma sätt som du lämnar in bilen på service så ska du även se över din elbilsladdare. Prova jordfelsbrytaren och gör en okulär besiktning av exempelvis sladd och skal. Ta hjälp av en elinstallatör vid behov. Tar du hand om produkterna så lever de ofta längre.

 

För att läs mer om Schneider Electrics elbilsladdare, besök hemsidan.

Införande av Wiztrusts Blockchain certifieringsplatform

Från och med den andra oktober 2019 certifierar Schneider Electric sitt innehåll på Wiztrust för en säker kommunikation. Du kan kontrollera äktheten på webbplatsen Wiztrust.com för företagskommunikation.
Visa pressmeddelande (pdf, 185 kb) Öppnas i nytt fönster
Dela den här sidan: