Enligt internationella energi- och klimatstrategier elektrifieras världen i allt snabbare takt. Målet är att 50 procent av världens energianvändning ska ske med hjälp av el år 2050. Regelverken drivs av behovet att minska på energiutsläppen och koldioxidavtrycket i vägtransporterna.
Elbilar är en nyckelspelare i det nya energilandskapet. Canalis för EV fyller en viktig funktion genom att erbjuda en flexibel och skalbar lösning och tar elbilsladdning utomhus till nästa nivå. Det går snabbt att installera och skapar möjlighet att enkelt utöka antal laddplatser efter behov, säger Catherine Caldefors, försäljningsdirektör för Power Products på Schneider Electric i Sverige.
Lösningen innebär att matande kabel kommer in via en inmatningspelare och ansluts i kanalskenans inmatningslåda. Därefter distribueras strömmen vidare via Canalis KS-skenor samt uttagslådor och vidare ut till laddpelarna och ner till elbilsladdarna. Den här smarta lösningen för eldistribution är just nu den enda i sitt slag på den svenska marknaden.
Canalis för EV är konstruerad med förtillverkade standardprodukter och erbjuder både flexibilitet och skalbarhet. Lösningen möjliggör enkel installation och smidig utbyggnad, samtidigt som den är kompatibel med en mängd olika laddare. Den är främst anpassad för utomhusparkeringar.
Konstruktionen blir som ett skal runt kanalskenan för att skydda mot väder och vind. Taket kan dessutom kompletteras med exempelvis företagslogotyp och laddplatsnummer. På varje laddstolpe kan upp till två elbilsladdare monteras av valfritt fabrikat. Lösningen är anpassad för ett stort antal laddare och kan förlängas så långt som det behövs.
Canalis för EV premiärvisas på Elfack mässan i Göteborg 6–9 Maj 2025.
Ett flexibelt system med strömskenor för elbilsinfrastrukturen i form av:
• Kanalskenor från 100 A till 400 A
• Snabb och enkel installation
• Modulärt system
• Mindre markarbeten
• Installera nya laddare utan elavbrott
• Kompatibel med alla laddare oavsett fabrikat
Läs mer om Canalis för EV här.