Våra varumärken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Schneider Electric lanserar Wi-Fi accesspunkt och nätverksswitchar för bättre uppkoppling i hemmet

09/03/2023

Schneider Electric lanserar den nya funktionen Wi-Fi accesspunkt i apparatserien Exxact som förstärker Wi-Fi uppkopplingen samt även har ett integrerat RJ45-uttag för mer krävande utrustning. Tillsammans med nylanserade nätverksswitchar för Ethernet i serien Resi9 som ansluts till routern förbättras den trådlösa uppkopplingen i bostaden.

Schneider Electric har stort fokus på digitalisering och uppkoppling i hemmet. Med lanseringen av Exxact Wi-Fi accesspunkt och Resi9 nätverksswitchar får hemägare en betydligt mer stabil och förbättrad uppkoppling i hemmet.

Exxact Wi-Fi accesspunkt

Exxact Wi-Fi accesspunkt är en dual band Wi-Fi accesspunkt som erbjuder kraftfull, robust och säker distribution av Wi-Fi i hela bostaden. Den kombinerar Wi-Fi 4- och Wi-Fi 5-sändningar i enlighet med IEEE 802.11ac v2-standarden och dess rundstrålande antenner med en förstärkning på 4dB genererar en optimal signal, vars sändningseffekt är justerbar. Den är PoE-driven via Ethernet-datakabeln och överensstämmer med 802.3af-standarden.

”Vi är oerhört glada att kunna erbjuda en produkt som kombinerar den populära Exxact-designen med teknik och funktionalitet. Detta är ytterligare ett steg på vår resa mot att digitalisera svenska hem”, Jens Strinsjö, produktchef på Schneider Electric.

I nybyggda bostäder installeras RJ45-uttag i de flesta rum. Genom att ersätta ett RJ-uttag med en Exxact Wi-Fi accesspunkt, som även har ett RJ45-uttag på 1Gbit, förbättras den trådlösa uppkopplingen i hemmet utan att man behöver installera annan utrustning. RJ45-uttaget med accesspunkten används för att ansluta den mest krävande utrustningen i rummet som exempelvis TV, dator och spelkonsol.

Det är möjligt att skapa upp till 8 olika Wi-Fi-nätverk (SSID) med accesspunkten som kan vara dedikerade till specifik användning eller grupp av användare som exempelvis barn, vuxna, gäster och IoT-enheter. Varje WiFi-nätverk kan ha ett unikt lösenord.

Accesspunkten kräver ingen AC/DC-adapter utan strömförsörjs via en Ethernet-kabel. Schneider Electric rekommenderar att man använder en Resi9-switch för PoE (Power over Ethernet).

Exxact Wi-Fi accesspunkten har följande säkerhetsfunktioner:
AES/WAP2-kryptering, en unik komplex krypteringsnyckel per enhet, ett konfigurationsgränssnitt i form av en webbserver krypterad med https, en Wi-Fi-klientisoleringsfunktion för säkerhets- och larmapplikationer, en Wi-Fi-nätverksisoleringsfunktion genererad av enheten (upp till 12 Wi-Fi-nätverk).

Resi9 nätverksswitch
Resi9 nätverksswitchen garanterar distributionen av 1 Gb/s internet i varje RJ45-uttag i bostaden och tillåter strömförsörjning av PoE-kompatibel utrustning såsom Wi-Fi accesspunkt eller IP-kameror. Resi9 nätverksswitch finns i två utföranden, med 9 eller 5 portar. Switchen har också 8 respektive 4 stycken 1Gbits PoE-portar beroende på om man har switchen med 9 eller 5 portar. Var och en av dess PoE-portar kan driva en enhet upp till 30W (IEEE 802.3at-kompatibel). Den totala tillgängliga effekten (eller totalbudgeten) är 92W för enheten med 9 portar och 57W för enheten med 5 portar. Bakplanskapaciteten för nätverksswitchen garanterar 1 Gbits upp och ner genomströmning per port.

”Med våra switchar i Resi9-serien kompletterar vi vår lösning för det uppkopplade hemmet med ytterligare funktionalitet med fokus på funktion, design och säkerhet”, Jens Strinsjö, produktchef på Schneider Electric.

 

Exxact Wi-Fi accesspunkt och Resi9 nätverksswitchar finns tillgängliga hos återförsäljare inom elbranschen och kan köpas in och installeras av behörig elektriker. Länk till hitta elektriker.

Fakta om produkterna
 

Exxact Wi-Fi Accesspunkt

Dual band (2,4 & 5 GHz)

Wi-Fi 5

Skapa upp till 12 unika SSID

Kräver ingen extern matning, strömförsörjs via PoE från Resi9-switchen

RJ45-uttag med stöd för 1Gbits
Artikelnr WDE002969 (E-nr 5172654) Exxact Wi-Fi Accesspunkt
Länk till produktinformation

 

Resi9-switchar

5-portars switch med 4 PoE+-portar - max 57W

9-portars switch med 8 PoE+-portar - max 92W

Max 30W per port

Enkel installation i mediacentralen
Artikelnr R9H9SWP92 (E-nr 5172663) 9-portars Switch Resi9 PoE+
Länk till produktinformation

Artikelnr R9H5SWP57 (E-nr 5172657) 5-portars Switch Resi9 PoE+
Länk till produktinformation

Länk till video

Införande av Wiztrusts Blockchain certifieringsplatform

Från och med den andra oktober 2019 certifierar Schneider Electric sitt innehåll på Wiztrust för en säker kommunikation. Du kan kontrollera äktheten på webbplatsen Wiztrust.com för företagskommunikation.
Visa pressmeddelande (pdf, 185 kb) Öppnas i nytt fönster
Dela den här sidan: