undefined undefined
{}

Våra varumärken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.
Hur kan vi hjälpa dig idag?
Is it possible to display actual machine shaft RPM on the ATV71 graphic display.
It is possible if ATV71 is used in open loop, an optional encoder board can be used to read the encoder signals mounted on the shaft.
Then customize the monitoring parameter MMF ("Measured Speed") to convert Hz into machine shaft RPMs.
Note- Parameters customization can be accessed in "Expert" access level only.

Schneider Electric Sverige

Utforska mer
Produktfamilj
Artiklar som kan vara till nytta
Utforska mer
Produktfamilj