Våra varumärken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.
		
Hur kan vi hjälpa dig idag?
Do ION Meters support "Classless IP addressing"?

Issue
Classless IP addressing means that the IP address and the SUBNET mask of the device can belong to different classes.
There are three classes of IP addresses: A, B, and C. Each class covers a different of the range of the first octet of the IP Addresses:

Class A: 1-126

Class B: 128-191

Class C: 192-223

For example, 192.168.1.1 is a class C  and 126.168.68.10 is class A IP address.

The classes for the Subnet mask is a little different. The classes are as follows:

Class A: 255.0.0.0

Class B: 255.255.0.0

Class C: 255.255.255.0

It is possible to use a Subnet that is greater than the minimum values listed above. However, it would be inconsistent to use a Subnet lower than those values.


Below are examples of appropriate and inappropriate examples of IP/Subnet pairs:

Right: IP 10.168.68.10 Subnet 255.0.0.0

Right: IP 10.168.68.10 Subnet 255.255.248.0

Wrong: IP 192.168.1.1 Subnet 255.0.0.0

Product Line
ION Meters

Environment
IP Addressing

Resolution
ION Meters support classless IP addressing.

Schneider Electric Sverige

Utforska mer
Produktfamilj
Utforska mer
Produktfamilj

Behöver du hjälp?

  • Produktväljare

    Hitta snabbt och enkelt rätt produkter och tillbehör för dina ändamål.

  • Begär en offert

    Ställ din fråga online så kontaktar vi dig.

  • Här köper du

    Hitta enkelt närmaste Schneider Electric-distributör på din ort.

  • Hjälpcenter

    Hitta alla supportresurser som du behöver på ett ställe.