Do I have to convert my Concept 2.5 project to Concept 2.6?

Article available in these languages: สเปน

Applications created with Concept 2.5 SR2 or later are directly compatible with Concept 2.6 SR1 or later.
No program conversion is necessary.
Applications created with older versions of Concept (V1.x or V2.x) can be maintained under Concept 2.6 SR1 or later after being
converted using the included Concept Converter tool.

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค Thailand

ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น:
บทความที่อาจช่วยได้
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น: