undefined [object Object]
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
​​​​​​​Does the ATV320 have 2 ramps functionality?
Issue:
Availability of Dual ramps with the ATV320 drives.

Product Line:
ATV320

Environment:
All serial numbers

Cause:
Application requirement

Resolution:
Yes, There is a second acceleration ramp option, ACC2 (ranges from 0.00 - 6,000 seconds)

2 ramp functionality

2 ramp functionality notes

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค Thailand

ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น:
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น: