施耐德電機善用邊緣運算協助企業迎接挑戰,強化數位化競爭優勢
Taiwan, 台灣
24/09/2021
- 許多企業積極投資數位基礎設施,數位化的腳步已加快3至4年
- 根據IDC估計,到2024年,邊緣應用數量將增長800%
- 善用數位解決方案結合IT 與OT,不但能為企業保持競爭優勢,也能帶來可觀商業效益
【2021年9月24日,台北訊】
後疫情時代正式來臨,製造業的營運更仰賴高度彈性,並需隨時保持敏捷的應對能力。根據麥肯錫一項全球調查指出,許多企業為了提高其市場競爭力,已將數位化的腳步加快3至4年。觀察製造產業中佼佼者即可發現,他們積極投資數位基礎設施,並且擁有高度靈活的適應能力。能源管理及自動化領域的數位轉型領導者法商施耐德電機全方位的數位解決方案能逐步改進營運模式,並幫助企業擁有具有競爭力的敏捷、創新與穩定的品質。
通用自動化(Universal Automation)導入「即插即用」的自動化軟體元件以應對特定業務的挑戰。可互操作和攜帶型通用自動化解決方案通過輕鬆整合最佳品種元件,幫助優化成本和性能。此外,此應用程式具備非特定廠商和硬體相容的兩大特性,因此使用者可以輕鬆實施新方法改善生產流程。施耐德電機透過強大的軟體解決方案與世界領先的軟體公司合作,加速其數位化轉型,實現自動化和數位化。
在數位化支出需求漸增的趨勢下,需要一個更複雜的混合環境涵蓋企業、雲端架設和邊緣資料中心。施耐德電機業界首款雲端式的資料中心基礎設施管理(DCIM)是一套以雲端為基礎、獨立於廠商且安全的解決方案,讓您能夠隨處監控您的IT實體基礎設施。英國的醫療信託與施耐德電機合作,透過DCIM實施遠端監控,並善用數據驅動決策,輕鬆管理分散式 IT 和關鍵電源系統。
此外,隨著勞力漸趨分散、產線各種臨時變化以及更快速的現場反應需求,邊緣運算也成為後疫情時代數位改革專案不可或缺的一環。根據IDC估計,到2024年,邊緣應用數量將增長800%。邊緣運算幫助現場人員做出更快、更準確的反應決策,大幅提高盈利。施耐德電機的微型數據中心是獨立的安全外殼內完整的IT基礎設施,用於保護關鍵業務應用,而施耐德電機UPS解決方案可讓互聯電子產品擁有電力保護,當電源中斷或波動超出安全水平時,UPS將立即為無線網絡設備等插入式敏感設備,提供備用電源和浪湧保護。
在後疫情時代快速變革的進程中,善用數位解決方案,有效結合IT 與OT的應用,不但能為企業保持競爭優勢,也能為其帶來可觀的商業效益,因此數位轉型也成為台灣許多企業的關鍵課題。
-
施耐德電機目標在使世人皆可善用能源及資源,為所有人提供前進與可續性的橋樑。 我們稱之為˹ Life Is On ¸。
我們的使命是成為您實現永續發展及效率的數位合作夥伴。
我們透過整合領先世界的製程及能源技術推動數位轉型。從端點到雲端連接,在生命週期內將產品、控制元件、軟體及服務進行雲連接,實現整合管理樓宇、建物、資料中心、基礎設施及各產業。
施耐德電機是最本土化的國際公司。我們倡導這些對施耐德電機意義深遠的目標與充滿包容性及能動性的開放價值及夥伴生態系統。https://www.se.com/tw/zh/
Taiwan, China