我們的品牌

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

歡迎造訪施耐德電機全球網站

歡迎訪問我們的網站
		
我们今天能为您提供什么帮助?
What is the maximum number of simultaneous IEC6150 and Modbus TCP open connections supported by the G3200?
Issue
Unable to connect to the G3200 gateway

Product Line
G3200

Resolution
The G3200 supports up to 6 simultaneous IEC61850 and 4 Modbus TCP/IP connections at one time. If this maximum number of connections is met, no other connections are allowed to the device.

施耐德電機Taiwan

探索更多
系列:
探索更多
系列:

需要協助?

  • 產品選型工具

    快速輕鬆地為您的應用找到合適的產品和附件。

  • 取得報價

    立即線上提交您的銷售需求,專業團隊將主動聯繫您。

  • 購買地點

    輕鬆在您所在地區找到最近的施耐德電機經銷商。

  • 支援中心

    在同一位置找到滿足您所有需求的支援資源。