我們的品牌

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

歡迎造訪施耐德電機全球網站

歡迎訪問我們的網站
		
我们今天能为您提供什么帮助?
What are the dimensions of the door handle cutout on the NetShelter SX?
Issue:
We are being asked to provide the dimensions of the door handle cutout.

Product Line:
NetShelter SX

Environment:
All versions and serial ranges.

Cause:
Customers wishing to use a 3rd party door handle need to know the size of the door handle cutout.

Resolution:
The dimensions of the NetShelter SX door handle cutout are: (H) 150 mm x (W) 25.5 mm.  (6" x 1")

施耐德電機Taiwan

探索更多
系列:
探索更多
系列:

需要協助?

  • 產品選型工具

    快速輕鬆地為您的應用找到合適的產品和附件。

  • 取得報價

    立即線上提交您的銷售需求,專業團隊將主動聯繫您。

  • 購買地點

    輕鬆在您所在地區找到最近的施耐德電機經銷商。

  • 支援中心

    在同一位置找到滿足您所有需求的支援資源。