我們的品牌

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

歡迎造訪施耐德電機全球網站

歡迎訪問我們的網站
		
我们今天能为您提供什么帮助?
What are the hole sizes and dimensions of the AR8395 copper bus bar?
Issue:
A customer wants to use 2-hole lugs on the ground bar

Product Line:
NetShelter Bus Bar

Environment:
AR8395

Cause:
Grounding / bonding is required

Resolution:
The AR8395 has the following holes available:
47 holes threaded #10-32, spaced 18 cm center to center.
25 holes at 5.5 cm and 9 holes at 7.9 cm, spaced at 25 cm center to center.

施耐德電機Taiwan

探索更多
系列:
探索更多
系列:

需要協助?

  • 產品選型工具

    快速輕鬆地為您的應用找到合適的產品和附件。

  • 取得報價

    立即線上提交您的銷售需求,專業團隊將主動聯繫您。

  • 購買地點

    輕鬆在您所在地區找到最近的施耐德電機經銷商。

  • 支援中心

    在同一位置找到滿足您所有需求的支援資源。