我們的品牌

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

歡迎造訪施耐德電機全球網站

歡迎訪問我們的網站
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Is there a minimum load rating for the NetShelter SP cabinets?
Issue:
Customers may ask if there is a minimum load rating needed before moving to Shock Packaging.

Product Line:
NetShelter SX Shock Package

Environment:
All models, all serial numbers.

Cause:
Customers may need to ship cabinets with a light load, and ask if there's a load weight at which we recommend Shock Packaging be used.

Resolution:
We recommend Shock Packaging cabinets be used when shipping cabinets with equipment installed, regardless of the weight.

施耐德電機Taiwan

探索更多
系列:
探索更多
系列:

需要協助?

  • 產品選型工具

    快速輕鬆地為您的應用找到合適的產品和附件。

  • 取得報價

    立即線上提交您的銷售需求,專業團隊將主動聯繫您。

  • 購買地點

    輕鬆在您所在地區找到最近的施耐德電機經銷商。

  • 支援中心

    在同一位置找到滿足您所有需求的支援資源。