ВОПРОС:
При подаче питания на Altivar 31 появляется сообщение nSt, которое не сбрасывается и не позволяет запустить двигатель.
Среда/Окружение/Версии: -
ATV31
РЕШЕНИЕ:
Подобная ситуация возможна в нескольких случаях:
1. Если какой-либо из входов запрограммирован на остановку выбегом (параметр nSt в меню FUn), и активный сигнал на этом входе отсутствует.
2. При трехпроводном управлении (параметр tCC в меню I-0 установлен на 3С), если отсутствует активный сигнал на входе LI1.
3. При двухпроводном управлении (параметр tCC в меню I-O установлен на 2С), если параметр tCt установлен на значение trn, и вход LI1 или LI2 посажен через перемычку на питание от клеммы +24V.
4. Если канал задания или канал управления назначен на Modbus или CANopen, то при включении напряжения ПЧ отображает nSt, и он остается в режиме остановки, пока по коммуникационной шине не поступит управляющая команда.
Опубліковано для: Schneider Electric Україна