Наші бренди

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ласкаво просимо на наш веб-сайт.
		
Чим ми можемо вам допомогти сьогодні?
What is the meaning of OC1 fault in Altivar 21 Drive.

The meaning of OC1 is over current during Acceleration. This fault appears when the motor is drawing excess current during acceleration.

Main probable causes of the fault:
1         The acceleration time ACC is too short.
2         The parameter Pt(Motor Control Mode) is incorrect.
3         The drive is starting into a rotating load.
4         A special motor (e.g. motor with small impedance) is used.
Remedies:
1         Increase the acceleration time
2         Check the Pt (Motor Control Mode) parameter.
3         Use F301 (Auto-Restart) and F302 (Coast Stop).
4         Adjust the switching frequency F300.
5         Set parameter F316(Switching Frequency Control Mode) to 1 or 3 (carrier frequency is decreased automatically).

Schneider Electric Україна

Досліджуйте більше
Серія:
Досліджуйте більше
Серія:

Потрібна допомога?

  • Інструмент вибору продукту

    Швидко та легко знаходьте потрібні продукти й допоміжне обладнання для своїх завдань.

  • Розрахувати вартість

    Ставте свої запитання щодо продажів онлайн, і з вами зв’яжеться фахівець

  • Де придбати?

    Зручний пошук найближчого дистриб’ютора, магазина або спеціалізованого партнера Schneider Electric у вашому регіоні.

  • Довідковий центр

    Знайдіть усі необхідні ресурси для підтримки в одному місці.