ВОПРОС:
Преобразователь частоты Altivar 31: на дисплее последовательно появляются сообщения: Init, nSt, rdy. После этого возникает ошибка SLF, которая не сбрасывается, и перемигиваются индикаторы RUN и ERR.
Среда/Окружение/Версии: -
ATV31
Решение:
Проверьте назначение параметров FR1 и FR2 в меню CtL. Очень велика вероятность того, что какой-то из этих параметров, а, может быть, и оба, назначены на LCC (задание с помощью выносного терминала). При отсутствии дополнительного выносного терминала поведение ПЧ полностью соответствует изложенному. Назначьте другой канал задания, например, через аналоговый вход AI1, и работайте от задающего потенциометра.