ВОПРОС:
Как произвести шунтирование работающего от ПЧ двигателя на питающую сеть?
Среда/Окружение/Версии:
ATV61
РЕШЕНИЕ:
Шунтирование работающего от ПЧ двигателя на питающую сеть следует производить следующим образом:
При программировании ПЧ назначить способ остановки двигателя на «Выбег».
- Снять команду на вращение с логического входа.
- Отключить контактор двигателя от ПЧ
- С выдержкой времени Tm включить шунтирующий контактор, подключающий двигатель к сети питающего напряжения.
Выдержка времени Tm перед включением питающего контактора необходима для размагничивания двигателя, чтобы избежать выбросов тока при коммутации двигателя на сеть. Время Tm расчитывается по формуле:Tm = 6Tr, где Tr - постоянная ротора двигателя, расчитываемая по формуле
Tr = 1/(2*PI*Fs)*CosPhi /SinPhi, где Fs - величина скольжения в Гц