ВОПРОС:
Как организовать заданное значение ПИД- регулятора на Altivar 71 от кнопки навигатора на встроенном пульте?
Среда/Окружение/Версии:
ATV71
РЕШЕНИЕ:
Для организации задания ПИД-регулятора от кнопки навигатора на встроенном пульте Altivar 71 необходимо:
- войти в меню 1.7 Прикладные функции.
- В подменю ПИД-регулятор выбрать параметр Акт.вн. уст. ПИД и установить его значение «Да».
- Войти в параметр Вн. Задан. ПИД
- с помощью клавиши навигатора установить требуемую величину заданного значения ПИД-регулятора.