ВОПРОС:
Как организовать управление двигателем шнека от Altivar 31, чтобы обороты двигателя возрастали при уменьшении нагрузки на валу?
Среда/Окружение/Версии: -
ATV31
РЕШЕНИЕ:
Для организации управления двигателем по этой схеме следует выполнить следующие действия:
- войти в меню входов/выходов (I/O) и назначить параметры: CrL3 = 20 mA, CrH3 = 4 mA AO1t = 4A, dO=Otr.
- соединить на клеммнике Altivar 31 клеммы AO1 и AI3.
- выполнить пробный пуск установки
- подбором параметров HSP и LSP добиться требуемого диапазона рабочих скоростей.Опубліковано для: Schneider Electric Україна