Наші бренди

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ласкаво просимо на наш веб-сайт.
		
Чим ми можемо вам допомогти сьогодні?
What are the pinouts for the Output Relay on the Environmental Monitoring Unit (AP9319) and the Environmental Management System (AP9320)?


Below are the pinouts:


Pin #

Description

1

No Connection

2, 3

Normally Closed (NC) Contact

4, 5

Common

6, 7

Normally Open (NO) Contact (recommended connection)

8

No Connection


Relay ratings: 1A, 30V AC/DC



Since the user interface allows for either 'normally open' or 'normally closed,' APC recommends using only the normally open contacts and configuring the 'normal' state in the user interface.



Schneider Electric Україна

Досліджуйте більше
Категорія:
Досліджуйте більше
Категорія: