Вопрос (Проблема):
Почему утилита MIB2CIT SNMP аварийно закрывается при просмотре проекта Vijeo Citect?
Серия/Окружение/Версии:
Vijeo Citect
Решение:
Утилита MIB2CIT имеет ограничение в 100 символов для имен файлов. В случае, если длина больше, чем это количество символов (включая полный путь), то MIB2CIT аварийно закрывается . Чтобы исключить эту проблему, при установке продукта Citect требуется изменить пути установки для того, чтобы пути были короче указанной длины, и соответствовали принятым в ОС требованиям.
Это не является требованием продуктов Citect/Vijeo Citect/PowerLogic SCADA, а может произойти, если Vijeo Citect устанавливается в папку, к которой путь установки содержит около 90 символов .
Примечание: MIB2CIT является примером утилиты , которая может быть использована с драйверами SNMP и официально не поддерживается.