Общие функции для ATS22 и ATS48:
Основные и принципиальные отличия:
- поддерживают режим управления моментом при пуске и торможении при линейном включении;
- позволяют включать устройство плавного пуска внутрь обмоток двигателя, соединенных треугольником.
Основные и принципиальные отличия:
- уровень токоограничения:
- ATS22 составляет 350% от номинального тока устройства;
- ATS48 составляет 500% от номинального тока устройства;
- байпасный контактор:
- ATS22 имеет встроенный байпасный контактор;
- ATS48 поставляется без встроенного байпасного контактора (допускает подключение внешнего);
- при включении внутрь обмоток двигателя, включенных треугольником:
- ATS22 осуществляет пуск только рампой напряжения;
- ATS48 осуществляет пуск как рампой момента, так и рампой напряжения.