Наші бренди

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ласкаво просимо на наш веб-сайт.
		
Чим ми можемо вам допомогти сьогодні?
ATV71Lift Ошибка SPF.

ВОПРОС:
ATV71Lift Ошибка SPF.

Среда/Окружение/Версии:
ATV71Lift

РЕШЕНИЕ:
Две возможности:

- Проблема с аппаратным обеспечением: зависит от типа датчика

- RS422 -недостаточное питающее напряжение в обратной связи. Проверьте напряжение между AA или BB: RS422 = 1,1B, Push-pull = 15, 24 или 5,2 В

- SinCos : ПЧ измеряет уровень напряжения в обратной связи. Don’t connect the mechanical feedback if you use VW3A3409.

Например, с датчиком ERN1387: A для Cos и B для Sin

Для стандарта Heidenhan:

Cos+ = green/black   Cos- = yellow/black

Sin+ = blue/black      Sin- = red/black

Alim + brown/green или/и green/blue

Alim -  white/green или/и white

Программное обеспечение: ошибка определяется, когда измеренная скорость больше 2% FRS в течение 100 мс и когда разница между заданным и измеренным значениями скорости больше 20% FRS