ATV71Lift Как избавиться от ошибки SOF?
Среда/Окружение/Версии: -
ATV71Lift
РЕШЕНИЕ:
Эта ошибка возникает, когда скорость, оцениваемая в разомкнутой системе или измеренная в замкнутой системе, превышает 110% от значения параметра TFR.
-Убедитесь, что значение TFR выше номинальной скорости (более чем на 10%)
- Проверьте, не слишком ли большая нагрузка
- Проверьте значения параметров контура регулирования скорости. «Мягкий» контур регулирования скорости может приводить к перерегулированию скорости. Попробуйте увеличить SТА