Наші бренди

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ласкаво просимо на наш веб-сайт.
		
Чим ми можемо вам допомогти сьогодні?
Как управлять встроенными реле Altivar по коммуникационной шине из карты ATV-IMC?
Вопрос (Проблема):
Как управлять встроенными реле Altivar по коммуникационной шине из карты ATV-IMC?

Серия/Окружение/Версии:
Altivar, ATV-IMC

Решение:
Регистр OL1R (логический адрес 5212) должны быть "защищен" от доступа с карты ATV-IMC.
Это может быть сделано при помощи трех внутренних регистров:
Регистр 39003 = 5212 (адрес OL1R, должны быть защищены от запросов на запись)
Регистр 39001 = 0x400 (Bit10 означает " запрещение канала = IMC карта")
Регистр 39023 = 2 (для включения защиты. Написать 3, чтобы отключить защиту).
Эти 3 регистра могут быть записаны при каждой загрузке IMC благодаря использованию POU "Drive_Start" из шаблон проекта IMC. Функция "DriveParameterWrite1" должен быть использована для записи этих регистров.
Обратите внимание, что регистр 39023 всегда имеет значение равное 0, даже если значение 2 или 3 только что были записаны в него.