Наші бренди

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ласкаво просимо на наш веб-сайт.
		
Чим ми можемо вам допомогти сьогодні?
ATV212 при включении на индикаторе OFF: как запустить ПЧ?
Индикация OFF - предупреждение о том, что на дискретный вход ПЧ, который сконфигурирован на функцию 1 либо 54, не поступает логический сигнал, разрешающий старт ПЧ.

Пример использования функции 1:
F108=0
F110 = 0
F111(вход F) = 2 (Старт вперед)
F112 (вход R)=1

При подаче на вход R логической "1" и при подаче на вход F логической "1" ПЧ переходит в состояние RUN и осуществляет регулирование частоты вращения двигателя согласно сигналу задания.
При подаче на вход R логической "0" ПЧ осуществляет торможение выбегом. На индикаторе ПЧ - OFF.
При восстановлении на входе R логической "1" и при наличии на вход F логической "1" ПЧ снова  осуществляет регулирование частоты вращения двигателя согласно сигналу задания.
Таким образом, для аварийного отключения ПЧ данную функцию использовать нельзя (нет эффекта триггера или запоминания сброса сигнала на входе R и не требуется повторного снятия и подачи сигнала СТАРТ на вход F).

Пример использования функции 54:
F108=0
F110 = 1
F111(вход F) = 2 (Старт вперед)
F112 (вход R)=54

При подаче на вход R логической "0" и при подаче на вход F логической "1" ПЧ переходит в состояние RUN и осуществляет регулирование частоты вращения двигателя согласно сигналу задания.
При подаче на вход R логической "1" ПЧ осуществляет торможение выбегом. На индикаторе ПЧ - OFF.
При восстановлении на входе R логической "0" и при наличии на вход F логической "1" ПЧ снова  осуществляет регулирование частоты вращения двигателя согласно сигналу задания.
Таким образом, для аварийного отключения ПЧ данную функцию использовать нельзя (нет эффекта триггера или запоминания сброса сигнала на входе R и не требуется повторного снятия и подачи сигнала СТАРТ на вход F).

Для аварийного отключения используйте функцию 49.

Рекомендация из практики:
если ПЧ при включении не запускается, на индикаторе - OFF и при этом Вы используете двухпроводное управление,
то произведите сброс на заводские настройки (параметр TYP=3), введите данные двигателя и используйте ПЧ в режиме двухпроводного управления (кнопка ПУСК с фиксацией, подключение к F и P24, переключатель логики SOURCE).
Для задания частоты с панели ПЧ настройте FMOD = 3.

Переключатель логики SOURCE:





























SOURCE - правое положение: