Наші бренди

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ласкаво просимо на наш веб-сайт.
		
Чим ми можемо вам допомогти сьогодні?
ATS48/ATS22: регулирование момента при включении внутрь обмоток статора, включенных треугольником - есть ли различие?

Для двигателя с обмотками статора, включенными треугольником, возможно включить устройство плавного пуска внутрь обмоток.

По сравнению с линейным включением можно выбрать устройство плавного пуска с номинальным током в 1,732 раза меньше (за счет разницы фазных и линейных токов).

Схема включения приведена ниже:


ATS22 dlt

Обратите внимание: это не линейное подключение устройства плавного пуска к двигателю, обмотки статора которого включены треугольником!

Линейное подключение приведено ниже.

В данной схеме устройство плавного пуска не включено внутрь обмоток двигателя, хотя обмотки двигателя включены треугольником:

ATS22 line



Для устройств плавного пуска ATS22 и ATS48 есть различия, приведенные в нижеприведенной таблице:
ATS22ATS48
1Ввод номинального тока двигателя в стартерТок с шильдика/√3Ток с шильдика
2Режим регулирования моментаНет. Только рампа напряжения.Есть.

При использовании УПП ATS22, включенного внутрь обмоток, плавный пуск осуществляется рампой напряжения. Рампа напряжения (плавное изменение напряжения на статоре) не гарантирует плавного пуска! При пуске нагруженного механизма движение начнется после достижения напряжения, при котором момент превысит момент сопротивления. Ускорение (темп изменения скорости) различны в начале и в конце движения.

Активизация режима производится установкой соответствующего параметра:
ATS22ATS48
DltA = Dlt (меню Conf)Dlt = On (меню Drc)

Некорректная установка этого параметра (например, для линейного включения параметр DltA установить на Dlt) может привести к выходу устройства плавного пуска из строя. Это негарантийный случай.