Наші бренди

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ласкаво просимо на наш веб-сайт.
		
Чим ми можемо вам допомогти сьогодні?
ATV212 должен работать по сигналу на входе F c оборотами, зависимыми от от 0-10в. Какие настройки при программировании необходимы?
ВОПРОС:
ATV212 должен работать по сигналу на входе F c оборотами, зависимыми от от 0-10в. Какие настройки при программировании необходимы?

Среда/Окружение/Версии: -
ATV212

РЕШЕНИЕ:
1. Задание частоты вращения двигателя с помощью внешнего переменного резистора.
Подключите резистор к клеммам VIA, CC, PP (средний вывод резистора к клемме VIA)
2. Задание частоты вращения двигателя с помощью датчика 0 - 10В или с помощью контроллера. Вам нужно подключить датчик к клеммам VIA и CC.