Наші бренди

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ласкаво просимо на наш веб-сайт.
		
Чим ми можемо вам допомогти сьогодні?
Какова цель объекта Modbus_TCP_Slave_Device в SoMachine для ПЛК?
Вопрос (Проблема):
Какова цель объекта Modbus_TCP_Slave_Device в SoMachine для ПЛК?

Серия/Окружение/Версии:
SoMachine v1 и старше
Решение:
Ethernet--> Modbus_Modbus_TCP_Slave_Device объект позволяет пользователю легко настроить ПЛК M258 / LMC058 в качестве ведомого устройства Modbus/TCP. При настройке M258/LMC058 в качестве ведомого устройства Modbus/TCP нужно учитывать, что распределение памяти %IW и %QW ограничено до 40 слов. Также следует учитывать, что слова типа % IW и % QW недоступны для доступа из Vijeo Designer. При настройке связи для ПЛК M258/LMC058 и Magelis HMI или SCADA нет необходимости использовать объект Modbus_TCP_Slave.