Некорректная индикация на выносном графическом терминале VW3A1111 может вызвана неправильными действиями при русификации (удалением файла английского языка, извлечением терминала небезопасным способом и т.п.)
Для восстановления индикации выполните нижеописанные действия:
- Соедините keypad (выносной терминал) с компьютером при помощи USB-mini USB кабеля.
- Форматируйте keypad (capacity: 13,4 Mb, file system: FAT, allocation table: 4096 bytes)
- Внимание: используйте режим ПОЛНОГО форматирования!
- Разархивируйте содержимое архива:
После этого проделайте процедуру русификации так, как это описано ниже.
- Разархивируйте файл с языками из папки
Смотрите readme файл.