Наші бренди

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ласкаво просимо на наш веб-сайт.
		
Чим ми можемо вам допомогти сьогодні?
Какая версия ПО Vijeo Designer сейчас актуальна, где можно посмотреть список заказных номеров на лицензии для данного программного обеспечения?
Вопрос: Какая версия ПО Vijeo Designer сейчас актуальна, где можно посмотреть список заказных номеров на лицензии для данного программного обеспечения?

Программное обеспечение: Vijeo Designer

Ответ:
Актуальная версия Vijeo Designer V6.2, SP11
Загрузить ISO-образ дистрибутива вы можете по ссылке (для установки ISO-образ нужно монтировать):
https://schneider-electric.box.com/s/7s91c088vjnifpybor4wlmgogis44yhj

После установки Vijeo Designer рекомендуется установить актуальный панет обновлений (SP11):
https://schneider-electric.box.com/s/42kb89vp347rkj1ka445kdc04mkcfuj6

Список заказных номеров лицензий приведён ниже:
VJDFNDTGSV62MVijeo Designer, лицензия без ограничения на кол-во ПК, без кабеля V6.2
VJDGNDTGSV62MVijeo Designer, лицензия на 3 ПК, без кабеля V6.2
VJDSNDTGSV62MVijeo Designer, одиночная лицензия, без кабеля V6.2
VJDSNRTMPCVJD Run Time лицензия для iPC и GTW
VJDSUDTGAV62MVijeo Designer, одиночная лицензия V6.2 + USB-кабель (XBTZG935)
VJDUPDTGAV62MОбновление лицензий с V4.x до V6.2, включает все типы лицензий