Наші бренди

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ласкаво просимо на наш веб-сайт.
		
Чим ми можемо вам допомогти сьогодні?
ATV212: функция больше/меньше
Кнопка без фиксации БОЛЬШЕ подключена: R-P24.
Кнопка без фиксации МЕНЬШЕ подключена: RES-P24.

Переключатель режима логики SW102 - в положении SOURCE.

image.png

При нажатии кнопки БОЛЬШЕ частота на выходе ПЧ увеличивается. Кнопка МЕНЬШЕ уменьшает частоту.

При выключении силового питания заданная частота сохраняется в энергонезависимой памяти.
Параметризация:

TYP=3
THR= номинальный ток двигателя, А.
AUI=0
F112 (R) = 41 Up
F113(RES)=42 Down
FMOD=5

F-P24 перемычка: установите перемычку для подачи СТАРТа на ПЧ (либо кнопка с фиксацией).