Наші бренди

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ласкаво просимо на наш веб-сайт.
		
Чим ми можемо вам допомогти сьогодні?
ATV312: клеммы T1/T2 на тормозном резисторе - куда подключать?
Вопрос:
как подключить контакты T1/T2 тормозного резистора к ПЧ ATV312?

Оборудование:
ПЧ ATV312

Ответ:
Тормозные резисторы могут иметь встроенную тепловую защиту: контакт термореле (выходы на клеммы Т1/Т2 тормозного резистора).

Нужно соединить клеммы Т1/Т2 с ПЧ ATV312:
T1 - LI5
T2 - 24V

Переключатель режима логики: SOURCE.

Настройка ПЧ:
Меню Flt
  • параметр ETF = LI5
  • параметр LET = LO (для нормально-замкнутого термоконтакта)
  • параметр EPL = YES

Также необходимо отключить автоадаптацию темпа торможения:
меню FUN
подменю rPC-
  • параметр brA = No.