Наші бренди

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ласкаво просимо на наш веб-сайт.
		
Чим ми можемо вам допомогти сьогодні?
ATV12/ATV320: насосная станция для однофазного напряжения 220 В
Достаточно часто встречаются ситуации, когда при необходимо сделать систему водоснабжения жилого дома из скважины при наличии только однофазного напряжения 220 В.

В этом случае возможно использовать погружной насос с однофазным двигателем, который будет регулироваться при помощи простейшего реле давления.

Однако это решение неоптимально:
  • реле давление имеет гистерезис и поэтому давление в системе не будет постоянным;
  • пусковые токи однофазного двигателя могут перегружать сеть и вызывать значительное падение напряжения;
  • частые пуски могут вывести двигатель из строя.
Наиболее оптимальным решением является использование насоса с трехфазным двигателем на напряжение 3 х 220 В/50 Гц (специальное исполнение).

Например, фирма Grundfos предлагает насосы серии SP с трехфазным двигателем 3 х 220 В:






Для привода насоса с двигателем 3 х 220 В/50 Гц Вы можете использовать ПЧ ATV12 либо ATV320. ПЧ должны выбираться на однофазное напряжение питание 220 В.

Например,
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=ATV320U06M2B

Каталоги доступны по ссылкам:
ATV12:
https://schneider-electric.box.com/s/jrlbdkn8xf6vbrla2qpq
стр.11

ATV320
https://schneider-electric.box.com/s/8uja1ixk3kbs90n0fcrq700p6zkwy04f
стр.14,15

Подбирать ПЧ для насоса нужно по максимальному длительному выходному току ПЧ - это значение должно быть больше номинального тока двигателя.

Например, для насоса SP 1A-9 номинальный ток составляет 2,70 А (см. данные выше). Для этого насоса подойдут следующие ПЧ:

ATV12H055M2:




















ATV320U04M2C:





























Вместо реле давления нужно использовать датчик давления с выходом 4..20 мА. Датчик устанавливается вместо реле давления и подключается к ПЧ.

Схема подключения датчика:

































В ПЧ задается требуемое давление, которое поддерживается изменением частоты вращения насоса. При достижении заданного давления и отсутствии расхода ПЧ задает частоту вращения насоса на минимальное значение и отключается через заданное время ("засыпает"). Повторное включение происходит при падении давления в системе ниже порога срабатывания.
Для погружного насоса нужно установить минимальную частоту вращения не менее 30 Гц (уточняйте у производителя насоса).
Для длины кабеля более 50 м рекомендуется установить на выходе ПЧ дроссель двигателя для ограничения перенапряжений. Смотрите Каталог артикул дросселя.

Подбор ПЧ для насоса и настройки для выбранного ПЧ предоставляются по запросу на адрес

ru.ccc@se.com (в теме письма "технический вопрос").