Наші бренди

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ласкаво просимо на наш веб-сайт.
		
Чим ми можемо вам допомогти сьогодні?
Как настроить преобразователь частоты ATV 32 для работы с глубинным насосом с датчиком давления 4-20ма.
ВОПРОС:
Как настроить преобразователь частоты ATV 32 для работы с глубинным насосом с датчиком давления 4-20ма.

Среда/Окружение/Версии: -
ATV32

РЕШЕНИЕ:
В меню I - O
СRL3 - 4 mA
В меню FUN
PIF - AI3
Датчик:
0..25 бар/4..20 мА
PIF1 = 0/ PIF2 = 100
PIP1 = 0
PIP2 = 100
При таких значениях масштабирования диапазон изменения задания составляет 0..100.
0 соответствует минимальному значению датчика, 100 – соотв. 25 бар.
PII - YES
rPI - Параметр rPI изменяется в пределах [ PIP1 … PIP2].
Если нужно задать 10 бар, то при PIP1 = 0/PIP2 = 100 нужно ввести rPI = 40.
Датчик давления подключается так: + датчика к клемме +24, - датчика к клемме AI3