Наші бренди

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ласкаво просимо на наш веб-сайт.
		
Чим ми можемо вам допомогти сьогодні?
В чем принципиальная разница автоматических выключателей IC60 и GB2?
Вопрос (Проблема):
В чем принципиальная разница автоматических выключателей IC60 и GB2?

Серия/Окружение/Версии:
IC60, GB2

Решение:
Данные линейки происходят от разных производителей и в данный момент выпускаются под одним брендом Шнейдер Электрик.
Выключатель GB2 от бренда Télémécanique предназначен для промышленной среды.
Автоматический выключатель IC60 от бренда Merlin Gérin в основном предназначен для жилых и небольших коммерческих помещений.
Однако автоматические выключатели IC60, соответствующие кривой D, подходят для промышленности.
Действительно,  автоматические выключатели IC60 с кривой D имеют порог срабатывания от 10 до 14In, сравнимый GB2, у которого порог отключения составляет от 12 до 16In.
Благодаря возможности установки во всех промышленных, жилых и коммерческих помещениях, автоматический выключатель IC60 существует в гораздо большем количестве форм, чем автоматический выключатель GB2, наиболее интересные отличия заключаются в следующем:

- возможность установки блока дифференциальной защиты с правой стороны выключателя,

- существует в двухполюсном, трехполюсном и четырехполюсном исполнениях,

-  доступны с несколькими степенями отсечки:
например под 400 В переменного тока,
- IC60N: 10 кА,
- IC60H: 15 кА,
- IC60L: 25 кА для номинала, меньшего или равного 25А, 20 кА для номиналов 32 и 40А, 15 кА для 50 и 63А.

- доступно в 5 типах кривых отключения, кривая C является наиболее стандартной (общие применения).


В заключение, эти 2 продукта совершенно разные и должны быть правильно выбраны в соответствии с желаемым использованием (тип нагрузки, отключающая способность, необходимость в блоке VIGI и т.д.)