Коментарий
Последовательность шагов для обновления Firmware BMXNOR0200H:
1. Посмотреть и переписать необходимую версию Firmware
2. Поставить переключатели на задней стороне модуля в исходное положение, как показано на правой стороне модуля
3. Проверить и выйти на связь с контроллером по USB кабелю
4. Прописать IP адрес (как пример IP 196.192.0.200) для модуля в конфигурации контроллера в среде программирования UnityPro (EcoStruxure Control Expert)
5. Запустить программу UnityLoader и осуществить изменение Firmware (используя, как пример IP 196.192.0.200)
6. Запустить один из браузеров и ввести адрес WEB страницы (как пример 192.168.0.200. Посмотреть версию которая существует на модуле.
Адрес ПК должен быть в этой системе с учетом маски.