Наші бренди

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ласкаво просимо на наш веб-сайт.
		
Чим ми можемо вам допомогти сьогодні?
ATV71 Какое время разряда конденсаторов звена постоянного тока для ATV71EXA2C90N4-S1959 (900 кВт)?
ВОПРОС:
ATV71 Какое время разряда конденсаторов звена постоянного тока для ATV71EXA2C90N4-S1959 (900 кВт)?

Среда/Окружение/Версии:
ATV71


РЕШЕНИЕ:
Это зависит от величины напряжения на шине постоянного тока в момент отключения силового питания
Пример:
Когда происходит отключение силового питания при работающем двигателе, привод срабатывает с пониженным напряжением при 400В постоянного тока - > время разряда составит 10 минут.
Когда привод находится в состоянии готовности при максимальном напряжении питания (400 В переменного тока + 10%). Силовое питание выключается при напряжении на шине постоянного тока 600 В  -> время разряда составит 15 минут.