На контрольный клеммник не должны поступать никакие сигналы. Если к контрольному клеммнику подключены какие-либо сигнальные провода - отключите их.
Трехфазный асинхронный двигатель должен быть подключен к силовым клеммам U/T1, V/T2, W/T3.
Исходное состояние параметров ПЧ должно быть: заводские настройки параметров.
Если параметры изменены от заводских значений - произведите сброс на заводские настройки. Ищите FAQ "ATV320 сброс на заводские настройки".
Задайте закон управления двигателем:
для насосной/вентиляторной нагрузки:
CONF/FULL/DRC/ctt=ufq или nLd
для механизма перемещения/механизмов с постоянным моментом
CONF/FULL/DRC/ctt=uuc
Введите данные двигателя:
CONF/FULL/DRC/ASY-:
nPR - номинальная мощность в кВт;
unS - номинальное напряжение в В;
nCr - номинальный ток в А;
nSP - номинальная скорость вращения, об/мин.
Проведите автонастройку:
tun=YES (нажимайте не менее 2 с на ENT)
После проведения автонастройки параметр tuS должен измениться на done.
Настройте тепловую защиту:
CONF/FULL/SET/ITH=номинальный ток в А;
Задайте 2-х проводное управление:
CONF/FULL/I-O/tcc=2C (2 с нажимать на ENT для изменения).
Задайте каналы управления и задания:
Канал задания определяет источник поступления на ПЧ сигнала задания частоты.
Канал управления определяет источник команд - СТАРТ/СТОП.
CONF/FULL/Ctl/
CHCF=SEP (2 с на ENT) - при этом значении CHCF каналы задания (Fr1, Fr2) и управления (Cd1, Cd2) конфигурируются независимо друг от друга.
Параметр переключения каналов определяет актуальный (действующий) канал:
rFC = Fr1 - актуальный канал задания: Fr1.
rFC=DI3 - по входу DI3 переключаются каналы задания: DI3=0 - актуальный канал Fr1, DI3=1 - актуальный канал Fr2.
Аналогично для каналов управления: CCS, Cd1, Cd2.
Настройте:
rFC=Fr1
CCS=Cd1
Cd1=Ter (кнопка с фиксацией, замыкание DI1-24V, режим логики SOURCE).
Вместо кнопки возможно использовать перемычку DI1-24V. Для этого настройте параметр tct=LEL:
CONF/FULL/I-O/tct=LEL (2 с нажимать на ENT для изменения).
При использовании кнопки с фиксацией эта настройка допускает авторестарт после пропадания и восстановления питания.
Fr1=AIU1
Задание частоты производится в меню REF, в % от 50 Гц (заводское значение параметра CONF/FULL/SET/HSP - верхняя частота)..