Наші бренди

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ласкаво просимо на наш веб-сайт.
		
Чим ми можемо вам допомогти сьогодні?
M580 и BMENOC03x1 биты состояния "Health"
Вопрос:
Используются ли в проектах Unity Pro или Control Expert биты состояния "Health"  диагностики соединения по Ethernet для модулей CPU Modicon M580 и коммуникационных модулей BMENOC03x1?

Среда/Окружение/Версии:
Modicon M580 все версии, Unity Pro,  Control Expert.

Решение:
Для ePAC контроллеров серии M580 не существует отдельной переменной  HEALTH_BITS_IN в массиве переменных DDT (Derived Data Type).
Вместо этого модули M580 и BMENOC при интеграции их в проект автоматически создают Device DDT со встроенными битами работоспособности устройства ( Health bit) например, BMENOC0301_2.DIO_HEALTH [x].
Идентификация битов для битов состояния следующая:
BMENOC0301_2.DIO_HEALTH [0] для Устройства [000] в Списке устройств (Device List),
BMENOC0301_2.DIO_HEALTH [1] для Устройства [001] в Списке устройств.
И т.д.

Кроме того, когда Вы добавляете устройство c именем "xxxx" (для сканирования через модуль BMENOC или через порт CPU) в браузере DTM, массив DDT с таким же именем будет автоматически создан для этого устройства. И уже этот массив DDT будет иметь в себе биты качества соединения (Freshness_* bits) для каждой строчки IO Scanner-а, значения входных и выходных сканируемых переменных.
Freshness bits также можно использовать для мониторинга работоспособности соединения.

Schneider Electric Україна

Досліджуйте більше
Серія:
Продукт:
Досліджуйте більше
Серія:
Продукт: