Наші бренди

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ласкаво просимо на наш веб-сайт.
		
Чим ми можемо вам допомогти сьогодні?
Using the StruxureWare DCE Linux internal browser to launch to devices causes an error when the DCE client is installed on some Linux systems. Knowledge Использование внутреннего браузера StruxureWare DCE Linux...

Article available in these languages: Англійська

Using the StruxureWare DCE Linux internal browser to launch to devices causes an error when the DCE client is installed on some Linux systems.
Issue:
Using the StruxureWare DCE Linux internal browser to launch to devices causes an error when the DCE client is installed on some Linux systems.

Product Line:
StruxureWare Data Center Expert

Environment:
Linux
StruxureWare Data Center Expert version 7.x

Cause:
This issue is known to occur on some Linux systems when the internal browser is used to automatically log in to the web interface of devices that use basic authentication.

Resolution:

In the StruxureWare DCE client, uncheck the option to Use the Internal Web Browser when Launching to Devices in Browser Settings, accessed from the Client Preferences in the File menu.
Note: You must now manually log in to devices that use basic authentication.


Использование внутреннего браузера StruxureWare DCE Linux для запуска устройств приводит к ошибке, когда клиент DCE установлен на некоторых системах Linux.
Проблема:

Использование внутреннего браузера StruxureWare DCE Linux для запуска устройств приводит к ошибке, когда клиент DCE установлен на некоторых системах Linux.

Линейка продуктов:
StruxureWare Data Center Expert

Окружающая среда:
Linux
StruxureWare Data Center Expert версии 7.x

Причина:
Эта проблема, как известно, возникает в некоторых системах Linux, когда внутренний браузер используется для автоматического входа в веб-интерфейс устройств, использующих базовую аутентификацию.

Разрешение:

В клиенте StruxureWare DCE снимите флажок Use the Internal Web Browser when Launching to Devices in Browser Settings (Использовать внутренний веб-браузер при запуске устройств в настройках браузера).
Примечание. Теперь необходимо вручную войти в устройства, которые используют базовую проверку подлинности.