Наші бренди

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ласкаво просимо на наш веб-сайт.
		
Чим ми можемо вам допомогти сьогодні?
Проблема при билде проекта для панели XBTGT6330 в версии Vijeo-Designer 6.2 выда

Вопрос:
Почему Vijeo Designer при сборке проекта выдаёт ошибку "Error 2034 User Defined Data Types is over the maximum number. Maximum limit is [200]"?

Программное обеспечение:
Vijeo Designer 5.0 и новее

Ответ:

Ограничение в 200 пользовательских структур имеют место в Vijeo Designer.

Обычно, это происходит при импорте переменных из проекта ПЛК. При повторном импорте переменных и структур, если в структуру были внесены какие-либо изменения - она в проект панели добавляется как новая, ранее не использовавшаяся.

Поэтому рекомендуется импортировать переменные из проекта контроллера только когда проект контроллера готов и изменяться не будет.

Если разработка проектов для контроллера и панели ведуться параллельно - рекомендуется не импортировать переменные без необходимости.

Единственный способ решения - удалить из проекта все пользовательские структуры, удалить Simbol link и заново перепривязать переменные, при этом следить, чтобы количество пользовательских структур не будет более 200