Внешний трансформатор тока нейтрали (ENCT) - используется для защиты нейтрали 3-полюсных автоматических выключателях с Micrologic 5 / 6.
В случае применения совместно с Micrologic 5 датчик тока ENCT позволяет осуществить защиту нейтрали.
В случае применения совместно с Micrologic 6 датчик тока ENCT позволяет осуществить защиту нейтрали, а так же защиту от замыкания на землю типа G.
Соединение между трансформатором ENCT и расцепителем Micrologic осуществляется при помощи витого экранированного кабеля, при этом экран присоединяется к корпусу щита только со стороны трансформатора, максимальная длина = 30 см.