Nockenschalter-Konfigurator
Nockenschalter mit 12 A und 20 A sind als Komplettschalter und anpassbare Unterbaugruppen für die Benutzermontage erhältlich. Verschiedene Installationsmethoden sind auf Schalttafeln oder Maschinen möglich, wie z. B. Frontmontage, Rückmontage oder Mehrfachbefestigung. Nockenschalter können vorkonfiguriert (Katalog) oder kundenspezifisch sein, um eine größere Flexibilität zu erreichen. Diese Nockenschalter werden für den Bau von Schaltschränken und Konsolen verwendet, um die Steuerung von Prozessen und Versorgungsunternehmen zu ermöglichen.
Jetzt konfigurieren Konfiguration laden