Schneider Electric, leader de la transformation numérique de la gestion de l’énergie et des automatismes industriels, annonce le lancement de Schneider Charge, une nouvelle borne de recharge pour véhicules électriques destiné au marché résidentiel. Cette innovation est conçue pour répondre aux besoins croissants des propriétaires de véhicules électriques tout en optimisant la consommation d’énergie des foyers. Ce lancement marque une étape importante dans l’engagement de l’entreprise à promouvoir la mobilité électrique et à contribuer à un avenir plus durable. Schneider Electric développe en effet un panorama de solutions complètes pour répondre aux besoins d’aujourd’hui tout en anticipant ceux de demain !
Un contexte des plus favorables
En 2023, ce sont près de 1,4 million de véhicules électriques qui circulent sur les routes françaises. Et la tendance devrait se confirmer et encouragée par un contexte règlementaire favorable et une prise de conscience écologique croissante. Avec une interdiction à la vente des véhicules neufs à moteur thermique d’ici 2035, l’électrique est en passe de devenir la norme sur le marché automobile. Une bonne solution de recharge, qui devient une infrastructure du quotidien, est donc un indispensable.
Une installation simple qui s’adapte à tous
Schneider Charge a d’abord été pensée pour les propriétaires de véhicules électriques qui parcourent plus de 50 kilomètres par jour et qui sont à la recherche d’une solution de recharge, efficace, pratique et sûre. Elle s’adapte donc à tout type d’usage et convient aussi bien aux gros rouleurs qu’aux conducteurs plus occasionnels.
La borne de recharge Schneider Charge se distingue par sa simplicité d’installation et d’utilisation. Avec un poids de 3,2kg, elle peut être posée sur n’importe quel mur, quels que soient le type de câble et l’arrivée de câble. Le gabarit de perçage intégré au packaging et la mise en service via eSetup permettent une installation rapide et facile en seulement 15 minutes. Elle est idéale pour une utilisation en intérieure comme extérieure.
Cette nouvelle borne, en plus de proposer une recharge rapide, permet aux propriétaires de véhicules électriques de maîtriser leur consommation d’énergie. Schneider Charge est compatible avec l’écosystème connecté Wiser pour superviser et gérer à distance la recharge directement via l’application Wiser Home. Les utilisateurs pourront ainsi programmer, contrôler et optimiser la recharge en fonction de la consommation énergétique du foyer.
« Avec Schneider Charge, nous proposons une borne de recharge fiable qui répond au besoin grandissant du marché du véhicule électrique. Grâce à notre borne, nous réduisons les contraintes liées à l’installation du matériel et nous garantissons l’optimisation de la gestion de la consommation électrique des foyers. Nous espérons faciliter l’adoption de véhicules électriques en proposant une solution de recharge à domicile simple et optimisée pour tous les utilisateurs. » déclare Romain Flattet – VP Channel & Power Products Schneider Electric France.